This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:LVDS 时钟是否遵循 DSI 通道 A 时钟?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040164/sn65dsi84-q1-will-lvds-clock-follow-dsi-channel-a-clock

器件型号:SN65DSI84-Q1

大家好、

数据表显示"LVDS 时钟可能来自 DSI 通道 A 时钟"。  

现在客户有两个分别为25MHz 和68MHz 的 LCD 显示屏、LVDS 将连接到该显示屏。  

如果 DSI 通道 A 的时钟分别为25MHz 或68MHz、LVDS 时钟是否也会变为25MHz 或68MHz?  

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo

    如果选择了 DSI 通道 A 时钟、则将其除以 DSI_CLK_DIVIDER (CSR 0x0B.7:3)中的因子、以生成 LVDS 输出时钟。 此外、LVDS_CLK_RANGE (CSR 0x0A.3:1)和 CH_DSI_CLK_RANGE (CSR 0x12)必须分别设置为内部 PLL 的 LVDS 输出时钟和 DSI 通道 A 输入时钟的频率范围、以确保其正常运行。

    最小 DSI 高速(HS)时钟输入频率为40MHz、因此25MHz 超出规格。

    谢谢

    David