This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0344:SD/HD-SDI 变压器隔离

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0302, LMH0344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037623/lmh0344-sd-hd-sdi-transformer-isolation

主题中讨论的其他器件:LMH0302LMH0344

尊敬的 TI:

使用变压器实现隔离的最佳解决方案是什么?  随附的原理图中是使用 LMH0302电缆驱动器驱动变压器初级侧和隔离式次级侧的初步设计。我的想法是使用 LMH0344电缆均衡器在信号通过后重新调节信号。 根据我的搜索结果、大多数看起来适合此应用的射频变压器高达1GHz、这对于 HD-SDI 来说有点低、因此我认为 EQ 有助于补偿任何额外损耗、但需要更多地阅读 TI 论坛的内容 也会让事情变得更糟……

原理图中的变压器具有1:2的比值、而原理图中的比值为1:1。

您是否发现此解决方案存在任何潜在问题?

谢谢你。

BR、Tilen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tilen、

    很抱歉耽误您的时间。 我没有看到过这种情况。

    我们有客户使用变压器进行隔离、以实现高达3G SDI。 它所关心的是正确的端接、更重要的是变压器带宽。 CP Clare CX02040变压器似乎具有正确的带宽。 但是、我不知道该器件的最新状态。  

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

    没问题、 感谢您的回复。

    我似乎找不到有关"CP Clare CX02040"的任何信息。 您是否有指向数据表的链接? 我对变压器规格感兴趣、尤其是(如您提到的)带宽、因此我可以找到 合适 的替代产品。

    BR、 Tilen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tilen、

    请在下方注意该器件的数据表。 我不确定他们是否仍在制造此器件、但这应该提供良好的规格比较。 请查看具有1500MHz 带宽的器件。

    https://www.mouser.com/datasheet/2/336/pulse_CX2038-1199297.pdf

    此致、、Nasser