This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0324:SDIO SD 4.0转接驱动器解决方案

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0324, DS15EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038467/lmh0324-sdio-sd-4-0-redriver-solution

器件型号:LMH0324
主题中讨论的其他器件: DS15EA101

大家好、

我们是否有用于 SD 4.0的 SDIO 转接驱动器/重定时器解决方案? 上述300Mb/s 数据速率将是一 种全新的双行引脚存储卡设计。

此外、工作电压为1.8V。

我不确定 LMH0324是否是正确的解决方案。

如果我们对客户有任何建议、请告诉我。

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有人可以支持它吗? 谢谢。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    LMH0324具有1.8V 电源要求和300Mbps、是我们唯一的选择。 另一个器件-不是1.8V 电源-可以是 DS15EA101。

    此致 、、、Nasser