This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:具有 SSC 的 DS160PT801输出

Guru**** 2526960 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037432/ds160pt801-ds160pt801-output-with-ssc

器件型号:DS160PT801

您好!

我们想知道、  当启用 SSC 的独立参考时钟时、该部件是否支持具有 SSC 或不具有 SSC 的 TX 数据输出。

其中一个用例是、即使 DS160PT801 SSC 的输入 RX 已启用、我们也不需要在输出 TX 路径中使用 SSC。

此致、

Zaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaki、

    DS160PT801支持具有和不具有 SSC 的参考时钟。 通常、我们看到同时在根复合体和端点上启用了 SSC。

    此致、、Nasser