This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C750E:寄存器备用功能寄存器(AFR) 485EN 的 DTR 引脚配置

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039241/tl16c750e-dtr-pin-configuration-of-485en-of-register-alternate-function-register-afr

器件型号:TL16C750E

尊敬的专家:

当 THR 或 TSR 中有任何数据时、AFR 的485EN 位会导致 DTR 输出变为高电平。

我们正在尝试替换引脚兼容的 UART、但在传输数据时 DTR 输出低电平。

在更改硬件布局时、是否有任何方法(如保留寄存器设置)配置引脚操作?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    遗憾的是、这并不是器件的设计行为方式。  

    您可以尝试通过写入 MCR 位0来禁用 DTR、将其强制为低电平、但我相信、AFR 485EN 可能会使 DTR 输出具有更高的优先级。

    -Bobby