This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8040A1:TUSB8040A1过流保护

Guru**** 2523220 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040A1, TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037371/tusb8040a1-tusb8040a1-over-current-protection

器件型号:TUSB8040A1
主题中讨论的其他器件: TPS22950

您好!

请告诉我 TUSB8040A1的 OVERCUR 引脚操作。
向 OVERCUR 引脚输入低电平以通知主机控制器过流需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kawa、

    将对输入进行消抖、以便短路噪声事件不会触发过流。  只要输入被置为有效、集线器将继续报告过流。  

    是否存在需要关注的特定脉冲宽度?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    当 IC 温度较低时、使用 TPS22950的过流检测将退出确认故障。
    故障会在大约3ms 的时间内被置为有效、这会定期发生。
    在这种情况下、TUSB8040A1无法通过去抖时间进行响应?
    此外、TUSB8040A1的去抖时间设置值是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要检查设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawa 您好!

    您能否检查:

    • 它们将什么晶体用于集线器? 启动时间是多少?
    • 他们是否已确认 TPS22950的故障时序?
    •  集线器2.0或3.x 的任何部分都不会报告故障?  客户能告诉我们吗?
    • 集线器是配置为成组还是按端口配置?
    • 对于该测试、集线器处于什么状态、未连接、L0、L1、L2、 U0、U1、U2、U3?

    谢谢!

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    ・集线器使用了什么晶体? 启动时间是多少?
       DSX321G (24.0M)
    ・他们是否已确认 TPS22950的故障时序?
       是的
    ・集线器2.0或3.x 的任何部分都不会报告故障? 客户能告诉我们吗?
       是的、两个端口都不报告故障。
    ・集线器配置为成组还是按端口配置?
       每端口
    ・集线器在此测试中处于什么状态、未连接、L0、L1、L2、 U0、U1、U2、U3?
       L2、U3

    在我们的测试中、向主机报告了低输入电压、大约2.5秒或更长。
    是这样吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能澄清这一陈述吗?

    [引用 userid="407382" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037371/tusb8040a1-tusb8040a1-over-current-protection/3838209 #3838209"]在我们的测试中,向主机报告的输入低电平大约为2.5秒或更长。
    这是正确的吗?

    这是否意味着主机已在 L2/U3中运行2.5秒?  还是将 OVERCURRZ 置为低电平2.5秒、或另一个信号?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、客户能否确认晶振是否在过流事件被置为有效时启动?  如果是、过流和晶振启动时间之间的延迟是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    这是 OVERCURRZ 置为低电平2.5秒时的情况。

    在过流事件被置为有效之前、晶振已经完成其启动。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kawa、

    您之前提到过故障仅断言3ms?  我将其取为意味着 OVERCURRZ 的有效期为3ms。  不正确?

    因此、如果 OVERCURRZ 保持满2.5秒、则集线器是否会唤醒: 晶体是否启动?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    您之前提到过故障仅断言3ms? 我将其取为意味着 OVERCURRZ 的有效期为3ms。 不正确?
    您的理解是正确的。
    它将间歇性地置位、如所附图像中所示。

    因此、如果 OVERCURRZ 保持满2.5秒、则集线器是否会唤醒:晶体是否启动?
    在将 OVERCURz 置为有效2.5秒后、集线器保持 U3状态。
    此外、晶体甚至在发出信号之前也在运行。
    晶体是否不能在 U3状态下运行?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kawa、

    是的、当集线器处于 U3/L2中时、我希望晶体停止运行。

    您能否确认 OVERCURRZ 间歇性地置位2.5秒-这是正确的吗?  集线器的 PWRCTL 输出是否也切换?

    USB 主机是处于睡眠还是休眠状态(S3/S4)?  USB_VBUS 的状态是什么?

    环境温度下的系统行为是什么?

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    如所附图像所示、它是 U3/L2状态、但 Crystal 正在运行。

    您能否确认 OVERCURRZ 间歇性地置位2.5秒-这是正确的吗?  集线器的 PWRCTL 输出是否也切换?
    是的、如果过流条件保持不变、则会间歇性地将 OVERCURRZ 置位。
    如所附图像所示、间歇性地置位 OVERCURRZ 不足以通知 USB 主机控制器。

    USB 主机是处于睡眠还是休眠状态(S3/S4)?  USB_VBUS 的状态是什么?
    它不处于睡眠或休眠状态。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 TUSB804x 具有向主机报告的状态、它将从 L2/U3中唤醒。

    如果 OVERCURRZ 信号无效、除非 USB 主机控制器已禁用电源、否则集线器将重新启用 PWRCTL 输出。

    通常、当报告过流事件时、USB 主机控制器将禁用所有集线器端口上的下行端口电源、并需要复位以重新启用电源。   

    这里使用的是哪种 USB 主机控制器和操作系统?

    此致、

    JMMN