This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:CDR 从40GBASE-KR 至 QSFP+

Guru**** 2522720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038601/ds125df410-cdr-to-go-from-the-40gbase-kr-to-qsfp

器件型号:DS125DF410

您好!

我正在寻找从40GBASE-KR 到 QSFP+的 CDR。 我曾查看 过 DS125DF410、但我是否应该考虑更好/更新的器件?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 TI 重定时器产品系列中、DS125DF410仍然是 KR 至 QSFP 接口的最合适替代产品。 我们有较新的25g 和56G 重定时器。 但是、它们的 CTLE 升压配置文件在25gbps 奈奎斯特频率下进行了优化、而 DS125DF410 CTLE 针对10Gbps 进行了优化。

    谢谢、

    Rodrigo Natal