This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10022:TLK10022电源抑制

Guru**** 2879140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038306/tlk10022-tlk10022-power-consuption

器件型号:TLK10022

您好!

公平地说、如果我们仅使用芯片的 TX 端(仅限聚合器)、则功耗将减半、0.95W 而不是1.9W?

如果我们以低于10Gbps 的速度运行它、考虑到静态功耗、功耗是否会相应地降低? 即7.5Gbps 时的功率约为1.6W、而不是1.9W?

谢谢、Reza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果仅使用一半的通道、则功耗将相应降低。 TI 没有完全验证功耗是否是数据速率的函数、因此我无法评论 功耗如何随数据速率变化。

    谢谢、

    Rodrigo Natal