This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:由于 TLK2711的电源为2.5GPS 的2.6V、我能否使用3.3V 时钟缓冲器直接驱动 TLK2711 TXCLK?

Guru**** 2555870 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK2711-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037190/tlk2711-sp-can-i-use-3-3v-clock-buffer-to-drive-tlk2711-txclk-directly-since-tlk2711-power-is-2-6v-for-2-5gps

器件型号:TLK2711-SP

由于 TLK2711的电源为2.6V、我能否使用3.3V 时钟缓冲器直接驱动 TLK2711 TXCLK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLK2711-SP TXCLK 是 TTL 输入、与3.3V 逻辑电平兼容。

    谢谢、

    Rodrigo Natal