This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR287:SerDes 的兼容性问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR287, DS90CR286, DS90CR285, DS90CR286A, DS90CR288A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039504/ds90cr287-compatible-problem-of-our-serdes

器件型号:DS90CR287
主题中讨论的其他器件: DS90CR286DS90CR285DS90CR286ADS90CR288A

大家好、

  我们的 DS90CR286能否与 DS90CR287兼容? 还是仅与 DS90CR285兼容?

   此外、其他竞争对手是否可以与我们的 DS90CR286兼容?

   希望 得到您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议在新设计中使用 DS90CR286。 我建议使用 DS90CR286A。

     建议将 DS90CR285 与 DS90CR286A 搭配使用、但是 只要 DS90CR287在 DS90CR286A (20-66MHz)的时钟范围内使用、它就应该兼容。  DS90CR287通常与 DS90CR288A 搭配使用、因此如果您想在20-85MHz 的完整时钟范围内使用 DS90CR287、这是另一种解决方案。

    对于竞争对手的台钳、我们建议仅将其他 TI SER/DES 与 TI SER/DES 器件配对。

    此致、