This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:LMH0341 TXOUT 引脚

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038522/lmh0341-lmh0341-txout-pins

器件型号:LMH0341

您好!

我使用的是 LMH0341。 我不使用 TXOUT 引脚。 如果我将这些引脚保持空闲状态、IC 的运行是否会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、埃斯拉、

    很抱歉耽误您的时间。 最好使用交流耦合电容端接、然后将75欧姆电阻端接到 GND -就像在数据表图17中的引脚22上所做的那样。

    此致、、Nasser