This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS390:需要热性能信息。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035566/sn65lvds390-thermal-information-is-required

器件型号:SN65LVDS390

您能否为器件型号 “SN65LVDS390”提供以下热值?

1) RθJA Ω 结至环境热阻

2) RθJC (顶部)结至外壳(顶部)热阻  

3) RθJB Ω 结至电路板热阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用于  SN65LVDS390D

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 80.4
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 39.3
    Result - Theta JB (标准数据表值) 38.5
    结果- psi JT (标准数据表值) 7.6
    结果- psi JB (标准数据表值) 38.1
    结果- Theta JC、底部(标准数据表值)不适用

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 您能否给出相同的最大工作结温?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最高结温为125C。

    谢谢

    David