This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987EVM:可以#39;t 更改 TPS65987EVM 上的任何设置

Guru**** 2930290 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037999/tps65987evm-can-t-change-any-setting-on-tps65987evm

器件型号:TPS65987EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65981EVM

我正在尝试使用应用程序自定义工具为 D_DFP_D 配置 TPS65987EVM。  我已进入调试模式并正在查看配置寄存器。  每次我将端口功能从"DP_UFP_D 和 DFP_F"更改为"DP_DFP_D"时、它都会在大约一秒钟后恢复。  我已经尝试过一些其他寄存器、它们都以这种方式运行。  我在应用程序中所做的更改似乎没有写入芯片。  我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    EVM 实际上是供您将配置写入其中、而不是在调试模式下更新寄存器。  如果寄存器恢复、则不打算在调试模式下工作。

    EVM 用户指南应告诉您如何从 GUI 将配置加载到 EVM 上。

    我建议您将 DP 端口配置为与要执行的测试相匹配、然后将配置写入 EVM 并对 EVM 进行循环通电。  这将允许您从开始时正确进入交替模式。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck。 我从 TPS65981EVM 进行了切换、该 EVM 允许您更改 TPS65987EVM 的调试模式。  我只是希望出现同样的行为。  TPS65987EVM 用户指南中没有关于更改设置的任何内容。  它只是描述了硬件。  我将尝试您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    这两种实现在 GUI 的幕后是不同的、因此会始终弹出差异。   

    请告诉我、您需要任何进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们切换到 Cypress CY4531 CCG3 EVK。  它的默认配置正是我们所需要的。