This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:是汽车级器件

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B, TUSB4041I-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039228/tusb2046b-is-it-an-automotive-level-device

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件: TUSB4041I-Q1

你(们)好  

我想问的是、此器件是否支持汽车级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、TUSB2046B 不是符合汽车标准的器件。 它仅支持工业应用、需要加以纠正。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 JMMN、我们是否有您可以向我推荐的汽车级器件? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui Su、

    我们的 USB 2.0汽车集线器选项包括 TUSB4020B-Q1 (2端口)和 TUSB4041I-Q1 (4端口)。

    此致、

    JMMN