Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A
大家好、团队成员
我们将 TUSB2077A 与定制板搭配使用、我们所面临的问题是没有使用此 USB 集线器枚举下行端口。 测量时 、我们发现引脚1即挂起引脚保持高电平、即只要外部主机插入上行端口、就在2.7V 至3.3V 之间。我已经连接了我的原理图设计的 SNAP 所有下行端口都具有上拉过流引脚和设置、如我的原理图中所述。
1) 1)检测 TUSB2077A 上的下行端口并枚举所需遵循的顺序是什么?
2) 2)是否需要在 Linux/Windows PC 上安装/遵循任何特定的驱动程序/命令?
3) 3)您是否怀疑硬件设计中存在任何问题? 我们已经遵循了提供的所有准则。
提前感谢您的帮助。