This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:保持在挂起模式&未枚举任何下行端口。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039208/tusb2077a-remains-in-suspend-mode-no-downstream-ports-are-enumerated

器件型号:TUSB2077A

大家好、团队成员

我们将 TUSB2077A 与定制板搭配使用、我们所面临的问题是没有使用此 USB 集线器枚举下行端口。  测量时 、我们发现引脚1即挂起引脚保持高电平、即只要外部主机插入上行端口、就在2.7V 至3.3V 之间。我已经连接了我的原理图设计的 SNAP 所有下行端口都具有上拉过流引脚和设置、如我的原理图中所述。

1) 1)检测 TUSB2077A 上的下行端口并枚举所需遵循的顺序是什么?

2) 2)是否需要在 Linux/Windows PC 上安装/遵循任何特定的驱动程序/命令?

3) 3)您是否怀疑硬件设计中存在任何问题? 我们已经遵循了提供的所有准则。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    主机是否枚举 USB 集线器?  我在下行端口上看到 USB 端接块-这是否包括所需的15K 下拉电阻器?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、主机每次都能够枚举 USB 集线器。

    是的、它具有15k 下拉电阻器和27 Ω 串联电阻器配置 、与 EVK 相同。

    下面列出了几个问题:

    如何知道集线器是否在成组模式下运行?

    -我们是否还需要在未使用端口的过流引脚上进行上拉?

    我们已经尝试了各种可能的方法、但仍然无法看到下游端口工作。 正在等待您的来信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个过流引脚都需要上拉<-这是可能的问题。

    您的集线器未使用电源开关、因此成组设置不会产生影响。

    如果在添加过流上拉电阻后仍出现问题、请检查其中一个下行端口上的 DP/DM 线路并确认线路状态。

    此致、

    JMMN