This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC173A:最大输入电容

Guru**** 2868460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039153/sn65lbc173a-maximum-input-capacitance

器件型号:SN65LBC173A

您好!

我想知道最大输入电容是多少? 我在数据表中找不到它。

此致

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    您感兴趣的是哪些引脚、A/B? 应用中是否存在任何问题?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我对 A/B 感兴趣 我们希望保护主 SPI 总线免受单个电路板上可能发生的故障的影响。 在其中一个输入对地短路的情况下、我们希望在每个输入上放置一个串联电阻器。 因此、我需要知道输入电容、以免干扰我们正在创建的 RC 滤波器的通信。

    BR

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    感谢您的解释。 遗憾的是、没有此类特征评定数据可用。 一般来说、电容应在100pF 的焊球 Park 内。 考虑到数据速率(50Mbps)、RC 滤波器滚降可能不是一个大问题。 如果您确实终止了总线、也需要考虑串联电阻器的信号衰减。