This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232:是否有新产品替代 TRS3232IPWR

Guru**** 2962490 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232, MAX3232E, TRS3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039571/trs3232-whether-there-is-a-new-product-that-replace-of-the-trs3232ipwr

器件型号:TRS3232
主题中讨论的其他器件:MAX3232、 MAX3232E、

你(们)好  

是否有新产品可替代 TRS3232IPWR?  原因  TRS3232IPWR 不再用于新设计

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRS3232IPWR 已激活;现已缺货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能还需要考虑 MAX3232、它具有非常相似的电气特性。 另一个引脚对引脚替代产品是:TRS3232E、MAX3232E。