This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:CC 引脚的下拉电阻约为5.1k Ω

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039184/tps65988-about-pulled-down-5-1kohm-resistance-for-cc-pin

器件型号:TPS65988

大家好、

 

我有两个问题。

 

----

[第1季度]

我们系统的电源仅为 VBUS。

如果 TPS65988DHRSHR 未通电(因此 VBUS 处于非活动状态)、

是否可以保持“CC 引脚的下拉5.1k Ω 电阻”?

 

[第2季度]

您能告诉我们下拉5.1k 欧姆的有效计时吗?

(例如,“加电复位(POR)后”、“从 CPU 配置后”等)

----

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [A1] 是的、TPS65988DH 支持无电电池模式、即使未供电、也会提供下拉电阻

    [A2]始终会显示"无电电池"下拉电阻、因此其应用中不存在 POR 问题或配置时间。  由于可通过配置参数将它们配置为其他设置、因此它们可能会在 POR 后发生更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    感谢您的快速回复和信息。

    此致、

    隐藏