请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI86 您好!
请告诉我 以下 SN65DSI86-Q1的详细信息。
SN65DSI86器件(BGA 封装) 和 SN65DSI86-Q1器件(HTQFP)在功能上是否相同?
2. 加电序列期间,电源轨1.2V 和1.8V 之间的最小和最大时间延迟是多少。
建议 应用于 SN65DSI86-Q1的 REF CLK (外部基准时钟)是什么(如果它不是由 MIPI DSI 时钟衍生的)。
此致
PSG_4