This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:布局指南

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039178/dp83869hm-layout-guidelines

器件型号:DP83869HM

大家好、

我们很少

有关 DP83869HM 布局指南的查询。 在数据表布局指南部分中、提到 了"线对必须以平行接地层为基准"。

在同一数据表中、还提到 了"返回路径可以是连续接地平面或直流电源平面"。

因此、我们想了解、信号应以哪个平面为基准。 如果是电源平面、 它可以是2.5V 还是1.8V? 直流电压平面或它可能具有的任何电压平面是什么?

请提供您的意见以继续。

此致、

Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    第二条语句"返回路径可以连续到达接地平面或直流电源平面"是指在布线下方的平面中没有中断。 有关穿过断裂平面的布线示例、请参阅图119。 这将影响信号的受控阻抗。 这是一种一般布局做法。

    第一条语句"线对必须以并联接地层为基准"是指第12.1.1.1节中规定的 SGMII 线的要求。

    谢谢、

    Nikhil Menon

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。