请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 大家好、
我们很少
有关 DP83869HM 布局指南的查询。 在数据表布局指南部分中、提到 了"线对必须以平行接地层为基准"。
在同一数据表中、还提到 了"返回路径可以是连续接地平面或直流电源平面"。
因此、我们想了解、信号应以哪个平面为基准。 如果是电源平面、 它可以是2.5V 还是1.8V? 直流电压平面或它可能具有的任何电压平面是什么?
请提供您的意见以继续。
此致、
Vyshnav Krishnan