This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP126:最高支持 DP1.4

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP126, TS3DV642, TDP158, HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038523/sn75dp126-support-up-to-dp1-4

器件型号:SN75DP126
主题中讨论的其他器件: TS3DV642TDP158HD3SS214

大家好、  

客户询问我们是否有如下类似的功能器件、可支持高达 DP 1.4的功能器件? 我认为 SN75DP126应该可以、但它仅支持 DP1.2。

或者他们必须在 HDMI 端口上添加一个 TS3DV642作为 DP++输入和 TDP158? 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike

    是的、如果需要 DP1.4、则必须将 TS3DV642/HD3SS214与 DP158或 DP159配合使用。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    明白了、感谢您的支持~~

    此致、

    Mike