This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD7S019:TPD7S019的相关规格

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD7S019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039233/tpd7s019-spec-about-tpd7s019

器件型号:TPD7S019

您好!

客户正在评估  TPD7S019、希望了解有关该技术的一些规格。

我们是否可以知道这些项目的价值、如下所示?

谢谢你。

ESD 二极管正向电流(mA)
N-MOSFET"关闭"状态电平转换
μA 电流(μ A)
VDDC_OUT = VCC_DDC
N-MOSFET"关闭"状态电平转换
μA 电流(μ A)
VDDC_IN = VCC_DDC
电平转换过程中的压降
N-MOSFET (导通时)(V)
视频输入电容(pF)
VCC_VIDEO = 5.0V;VIN = 2.5V
视频输入电容(pF)
VCC_VIDEO = 2.5V;VIN = 1.25V

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    数据表中显示了所有数据。  如果 DS 未显示、则没有特定的值。

    此致、

    Ansel