This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:内部 IO 上拉范围?

Guru**** 2581235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038895/tca9555-internal-io-pullup-range

器件型号:TCA9555

大家好、

 TCA9555DB 的内部 IO 上拉电阻具有多大的100k Ω+/-范围? 电阻?

背景是、在扩展器上使用高阻抗输入信号时、由于内部上拉电阻、电平会向上漂移。

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、  

    我们通常为此类内部上拉电阻指定±20%的容差。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott