This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV:TCAN1051HV-Q1

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038198/tcan1042hv-tcan1051hv-q1

器件型号:TCAN1042HV

您好!

请查找 CAN 原理图的附件 PDF、请查看并告知我们 是否需要进行任何更改  

谢谢

Sagar  

e2e.ti.com/.../CAN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    在这个原理图中、Vcc 的电源看起来是3.3V 电源。 TCAN1042是一款5V 收发器、在 Vcc 电源上至少需要4.5V 才能正常工作。 这是否意味着要连接到原理图中的不同电源轨? 或者、您更愿意使用3.3V CAN 收发器吗?

    除了电源电压和 TVS 位置(见下文)外、该原理图看上去一切正常。  

    • 包括去耦电容器并进行适当的电容值计算。
    • 包含并适当进行值计算的分体电容器。
    • 总线电容器包含在内并具有适当的值-确保放置在靠近连接器和信号路径的位置。
    • 包含 TVS 二极管-确保放置在靠近连接器的位置并沿信号路径。
      • 建议放置在 CMC 的连接器侧。 这有助于接近电路板连接器。
    • 正确包含端接电阻器并进行适当值计算。
    • 所有上拉/串联电阻均可接受。

    如果您有任何疑问或疑虑、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric Schott:

     感谢您的评论、  

    RX 和 Tx (UART 端口),它们从 MCU 到 CAN, 我们需要交换它(Rx 到 Tx,Tx 到 Rx)还是需要连接一对一(Rx 到 Rx,Tx 到 Tx)

    谢谢  

    Sagar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    TXD 引脚是数字输入、预计在0V 和 Vio 之间驱动。 RXD 引脚是一个将在0V 和 Vio 之间驱动的推挽输出。 通常、这将与 MCU 的命名约定相匹配(如您在第二部分中所述、一对应一)。  

    与非 CAN 协议一起使用时、请记住收发器具有主要的超时功能。 这将防止收发器驱动一个大于~1ms 的显性信号(逻辑0)。 确保 UART 数据和空闲状态适应此限制。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的宝贵意见

    我们想了解的关于 TVS 二极管位置的一点、  

    以下是您对 TVS 二极管的评论  

    • 包含 TVS 二极管-确保放置在靠近连接器的位置并沿信号路径。
      • 建议放置在 CMC 的连接器侧。 这有助于接近电路板连接器。

    请查找随附的应用手册  

    e2e.ti.com/.../CAN-CMC-_2800_1_2900_.pdf

    根据应用手册(第4页)

    在 CAN 总线上对直流电压短路的情况下、系统中会出现高瞬态
    和收发器之间的电压差。 第一个应用解决方法是移动
    从扼流圈的连接器侧到收发器侧的瞬态保护器、如图6所示。
    该电路可在收发器之前有效钳制所有瞬变、从而实现最佳的系统级
    保护。

    请告诉我们您查看 TVS 二极管位置  

    谢谢  

    Sagar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    此处使用的任何方法都存在折衷。 将 ESD 保护放置在器件引脚旁边可确保 CMC 创建的任何条件都可以由二极管解决。 但是、ESD 或浪涌事件引入的能量仍将通过电路板传播、可能会影响系统的其他组件或部件。 将 TVS 二极管放置在靠近电路板连接器的位置时、能量可以在传播到电路板的接地层之前快速耗散。 这将有效地抑制 CMC 所见的不利条件,并减少任何可能的反冲。 由于诸如 TCAN1042之类的现代 CAN 收发器能够有效防止总线故障、因此从相对较低的电感 CMC 进行反冲通常不是 ESD 保护的主要问题。 因此、我们通常建议采用第二种方法来最好地保护整个系统。

    此致、
    Eric Schott