This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982DMC:TPS65982DMC 需要断电

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982DMC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036518/tps65982dmc-power-down-required-for-tps65982dmc

器件型号:TPS65982DMC

您好、先生、

 我的客户需要在待机模式下将其坞站产品断电至0.5W。 他们测试其系统、并看到 TPS65982DMC 在其电路板上花费了0.5W (在移除 DMC 的3.3V 电源后)。

982DMC 在一般情况下花费0.5W 是否正常?

2.客户可以使用 GPIO 控制关闭982DMC 吗?  

 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    DMC 的功耗大约为33mW。 是否有任何 GPIO 被驱动用于其他功能? 请禁用未使用的所有 GPIO。

    GR + 988 + DMC 的一般功率数低于330mW。

    Jacob