This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR218A:可处理高达85.5MHz 时钟的备选器件

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR218A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038759/ds90cr218a-alternative-device-which-can-handle-up-to-85-5mhz-clock

器件型号:DS90CR218A

大家好、

我的客户考虑使用 DS90CR218AMTDX/NOPB 对 LVDS 图像信号进行解码。 然而,他最近注意 到,它只支持12M~85MHz 的时钟速率,而他想按照 VESA 的规定处理85.5MHz 的时钟速率。

是否有任何可通过 P2P 支持高达85.5MHz 频率的替代器件?

此致、

Shota Mago