This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620-EVK:Windows 10下无法识别 USB

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620, DP83620-EVK, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037813/dp83620-evk-usb-not-recognised-under-windows-10

器件型号:DP83620-EVK
主题中讨论的其他部件:DP83620USB-2-MDIO

您好!

我们刚刚购买了 DP83620-EVK 评估板来测试 DP83620。

我们需要通过 USB 端口访问 MDIO 链接、如电路板用户手册中所述。

但 USB 组件在 Windows 10上无法识别。

在 Windows 10的何处可以找到此评估板的 USB 驱动程序?

(注:此卡上安装的 USB 组件是 Cypress CY7C68013A。)

此致

Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    我们将研究这个问题、并将在本周的星期三提供更多反馈。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    固件可能与 Windows 10不兼容。 我们建议使用 USB-2-MDIO 工具访问寄存器、这需要外部 MSP430 Launchpad。 这看起来是一个有效的解决方案吗?

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nikhil、

    评估板上存在的 USB 链接对于快速调试很有用、但好的、我们将其停用。

    我们开始在自己的 μ µC 上使用 MDIO 总线、它不是很友好、但看起来工作正常。

    如果我们再次需要外部 MDIO 总线、好的、 我们将尝试使用具有外部 MSP430 Launchpad 的 USB-2-MDIO、这是一个不错的选择。

    您可以关闭此支架

    此致

    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    我很高兴听到外部 MDIO 总线将是一种有效的解决方案。 我现在要关闭这个线程。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。