This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:具有 EP 版本的 P2P?

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037072/dp83848c-p2p-w-ep-version

器件型号:DP83848C
主题中讨论的其他器件:DP83848-EP

尊敬的团队:

DP83848CVVX/NOPB 应与 DP83848MPHPEP 软件和硬件兼容、对吧?

此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、  

    感谢您的查询。

    让我检查一下、并在一周中为您提供最新信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速提醒。 谢谢、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、  

    感谢您的检查。  

    当您说硬件兼容时、我能不能假设您在问这两个器件是否提供相似的功能?

    引脚数和封装不同。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想 确认一下 DP83848CVVX/NOPBA 和 DP83848-EP 之间的兼容性、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、  

    以下是 考虑进行比较的两个器件  

    DP83848CVVX/NOPB 应与 DP83848MPHPEP 软件和硬件兼容、

     DP83848CVVX/NOPBa 和 DP83848-EP 似乎具有相似 的功能。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、  

    如果您没有进一步的问题、我将关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa