This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:VID 介于-0.2V 和0.2V 之间时的接收器侧输出级

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038809/ds16f95qml-sp-receiver-side-output-stage-while-vid-is-between--0-2v-and-0-2v

器件型号:DS16F95QML-SP

尊敬的 TI 团队:

我们将评估您在项目中的组件、但希望了解以下情况下的 RO 输出阶段:

差分输入 使能 输出 注释
A-B RE'(任) RO
VID >= 0、2V L h
VID <=-0、2V L

L

X h Z
-0.2V <VID<0.2V L ???  组件数据表中未指定此条件

此致、

Zafer Çalışkan è s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zafer、

    在该器 件上、未指定该值、因为它是不确定的、解决该问题的方法是提供外部偏置电阻器、以便在没有任何驱动差分信号的情况下总线处于已知状态。 在更现代的 RS485收发器上、VID 的阈值会发生偏移、因此任何正差分输出 H、 任何负差分输出 A L。但是、在这款较旧的收发器上、需要实施外部偏置电阻器、以将总线设置为已知状态、无论差分是什么。

    此致、

    Eric Hackett