This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:请咨询技术。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037068/sn65dp141-please-inquire-for-technology

器件型号:SN65DP141
如果在 DP141芯片中启用了下面的 ALPM 功能、则芯片之间的信号质量似乎存在差异。

DP141芯片是否支持以下 ALPM 功能?
2.启用 ALPM 后,您能否提供性能检查清单? 

我想为 ALPM 添加一张图片。 如何添加?

请告知您的反馈。
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该可以转到"插入"、然后转到"图像/视频/文件"、为 ALPM 上传图片。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David。  

    感谢您的快速反馈。  

    我上传图片。  

    请查看以下问题。  

    如果在 DP141芯片中启用了下面的 ALPM 功能、则芯片之间的信号质量似乎存在差异。 
     
    DP141芯片是否支持以下 ALPM 功能? 
    2.启用 ALPM 后,您能否提供性能检查清单? 

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP141不支持 ALPM 功能。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的反馈。

    然后,如果启用了 ALPM,您能否提供 效率[A 性能]测试清单 

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定是否理解该问题、DP141不支持 ALPM。

    谢谢

    David