This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS880:它们是否有任何具有 SPI 的数字输出器件、与 SN65HVS880类似?

Guru**** 2768975 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVS880, SN74HCS164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038599/sn65hvs880-is-their-any-digital-output-device-with-spi-similar-as-sn65hvs880

器件型号:SN65HVS880
主题中讨论的其他器件: SN74HCS164

大家好、

我的客户正在考虑 将 SN65HVS880用于运动控制器中的数字输入应用、您是否有任何要推荐的数字输出器件、 与 SN65HVS880类似? 谢谢。

此致、

小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    澄清-  

    1.您的客户是否正在寻找串行转并行转换器? 即、它将串行数据作为输入、并将数据作为并行线路输出。 用于制作串行器/解串器组合(SERDES)  

    2.您是否正在寻找具有 SPI 兼容性的数字输入串行器作为输出?

    如果答案是#1 -我们没有任何器件充当 SN65HVS880的反向-这是因为此器  件具有高输入范围容差(场输入上高达30V 的输入)并且输出至大约5V 的逻辑电平。 我们的器件无法接收5V 串行数据并输出高达30V 的电压。

    如果答案是#2 - SN65HVS880与 SPI 兼容。

    但是、如果您不希望找到这两个答案、您可以分享一个基本方框图、其中显示了需要哪种类型的器件。 此外、我还建议查看 我们的 SERDES 产品、因为其中一些器件可能存在一些权变措施(但它们的重点是高速、而不是任何其他器件、因此可能没有那么大的匹配)  或者、您也可以在 此处查找与您的应用相匹配的串行并行输出移位寄存 器、因为如果数据需要解串器、这基本上就是所需的。 如果您找到可使用的器件、请使用器件型号提出另一个 E2E 问题、以确保合适的团队查看该请求、因为您当前选择的器件位于多路复用器团队涵盖的工业串行器的一小部分、 但是 、在这个特定领域之外、逻辑团队 可能是最佳选择 或 SERDES (但我认为他们不会为这种类型的应用程序提供任何帮助) 团队可能会提供更 有用的建议/信息来帮助整个系统的完成。

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的见解。 实际上、我的客户正在寻找具有 SPI 兼容性的串行至并行转换器。 它们不需要 SN65HVS880的完全反转。 他们想要的部件只需要将5V 串行数据传输到3.3V 或5V 的并行输出。 它们将使用高侧开关将低电压转换为24V。 它们只能接受 SPI 接口。 你有什么建议吗? 谢谢。

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    我将逻辑团队添加到该主题中、因为我的直接产品线中没有类似这样的内容-但我们可能有一个移位寄存器、可以满足您的需求。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Xiaoying、

    诸如 SN74HCS164的标准移位寄存器可直接与 SPI 接口一起使用--基本上你只需将 SCK 连接到移位寄存器的 CLK 输入,把 SDO (或 MOSI)连接到串行数据输入。

    我在网上看到了一些教程、但我无法在此处链接到它们(只需搜索"SPI 移位寄存器")。 我不是 SPI 领域的专家,但我相信直接支持这一点的是 SPI 模式0 --数据需要在时钟的上升沿之前设置。