This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:请求24c08默认设置[WistrON]

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037023/tusb7340-request-24c08-default-setting-wistron

器件型号:TUSB7340
主题中讨论的其他器件: TUSB8044A

您好!

您是否有24c08默认设置 CAN 供客户参考?

谢谢 YT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YT、  

    我不理解你的问题。 您是指 TUSB7340寄存器设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    是的、我们的 TUSB7340集线器需要外部 EEPROM 24c08、因此 TUSB7340寄存器设置应该位于 EEPROM 24c08中?

    谢谢 YT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在知道、TUSB7340默认使用不需要 EERPOM。 如果客户想要更改设置(例如、将一个端口标记为仅 USB 2)、则需要 EEPROM。  

    此外、TUSB7340是 USB 主机控制器、而不是 USB 集线器。 如果客户正在寻找 USB 集线器、则应使用 TUSB8044A 或类似器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    这是 Wistron EE Brian、 需要 TI 有关 TUSB7340 EEPROM .bin 设置的支持。

    我们的项目 TUSB7340 仅需要端口1作为 USB2、无需过流功能 (原理图如下):

    TUSB7340 EEPROM .bin 寄存器设置 是关于我们需要更改的 USB 速度/过流功能?  

    谢谢!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我之前的消息不正确。 端口可以标记为不可拆卸、但不能仅标记为 UB 2。 允许将 USB 3接口保持悬空。  无需指示过流报告、但应按照 USB 规范实施过流报告。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我明白了。 感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!