This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD203B:SN65MLVD203B 最大时钟频率

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD203B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038009/sn65mlvd203b-sn65mlvd203b-max-clock-frequency

器件型号:SN65MLVD203B

SN65MLVD203B 可支持高达100MHz 的时钟。  我们的应用以100MHz 的频率运行。  但是、如果计入工作温度引起的频率漂移、 我们预计时钟会略高于100MHz。  建议在略高于上限的情况下工作吗?  TI 是否对此器件的频率响应在100MHz 左右?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于 SN65MLVD203B、支持的最大数据速率为200Mbps (100MHz 时钟)、如果数据速率超出器件规格、我们无法保证任何数据速率。 您是否有机会使用支持更高数据速率的 MLVDS 器件?

    谢谢
    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们寻找一个能够在高达+125C 的温度下运行的器件、 而 SN65MLVD203B 是我找到的唯一器件。  问题是 SN65MLVD203B 只能在高达100MHz 的频率下运行。  其他支持更高最大速率的器件只能在高达+85C 的温度下运行。  您还有其他器件建议吗?

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James

    对于125C MLVDS 解决方案、我们有203B 和204B、但203B 最大数据速率为200Mbps、204B 为100Mbps。

    谢谢

    David