This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31:批次追踪代码信息

Guru**** 2387360 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036833/am26lv31-lot-trace-code-information

器件型号:AM26LV31

您好!

我正在尝试对 AM26LV31部件的一些 LTC 进行解密。

1.此信息图是否适用于对 LTC 进行解密? Y 是区分数十年(1998年与2008年与2018年)还是该十年所需的整个 LTC? 如果此主题有更好的资源、请告诉我在哪里找到它。

  

2.您能否根据 LTC 确认这些零件在这些时间最有可能制造

2A。 81C336M => 2008年1月制造

2b. 84AHK5M => 2008年4月制造

3. 是否会考虑 在同一批次中使用3a 和3b 中标记为81C336M 的器件?

3A。  

3b.

4.除了确认每个 LLLL 对给定批次都是唯一的之外、我不需要有关 LLLL 部分的更多具体信息。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oleh、

    让我与我们的质量团队合作、找到有关这些批次追踪代码的更多信息。 我可以说、您参考的文档很旧、我不确定我们的批次追踪代码是否仍然遵循该模板、但我可能错了。 我们有一个内部系统、我们可以在其中按批次追踪代码进行搜索、并立即了解更多信息。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oleh、

    我假设您已经没有了这种情况、但在确定制造年份和周方面、发货标签上的日期代码将是更准确的资源。 您能告诉我们该材料的购买位置吗?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    我们有一些信息表明这些器件是通过 Arrow 购买的、但仍在寻找 PO 以进行确认。  我相信 发货标签不再可供参考。

    此致、

    Oleh Pankiw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oleh、

    如果是这种情况、最好与 Arrow 合作以了解更多信息。 我尝试在我们的系统中查找这些代码、但在查找这些代码的制造日期方面没有太多的运气。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    据我所知,你无法在你的系统中查看这些问题,也无法就第二个问题正式发表评论。

    从流程的角度来看、您是否能够回答问题3:81C336M 压印的器件来自同一批次? 或者一个类似的问题是81C336M 和84AHK5M 来自不同批次、或者它们可能是相同的吗?

    我知道如果您不能直接在系统中查找它们、就无法提供进一步的帮助。 如果是这种情况、请说明。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oleh、

    我可以肯定地说、这两个不同的代码肯定意味着器件来自不同的制造和组装批次。 对于具有相同代码的器件、它们来自相同的汇编批次、我假设制造批次相同。 不过、我无法确定制造批次。 很抱歉、我在这里没有更多帮助。

    此致、

    Eric Hackett