This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25的采样尖峰

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M25, AMC1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037123/sampling-spikes-of-amc1306m25

主题中讨论的其他器件:AMC1306M25AMC1204

原理图如下所示:

对 AMC1306M25示波器测试电机 U 相和 V 相进行采样后、波形如下所示:

您可以在两个相位中看到尖峰;

相同的程序和硬件、替换为 AMC1204采样波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaichuan、

    示波器捕获中显示的信号是否来自输入? 如果是、您能否显示示波器探头的放置位置? 此外、频率是多少?

    如果您能更详细地解释一下应用以及 AMC 的使用方式、也会很有帮助。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我是开川的同事,我叫 Xiaowei。 我是测试这个问题的人、示波器显示的信号是代码值、这是电流采样芯片的输出值、这是上部计算机自己的小功能、 采样频率为1K。这个尖峰不像 AMC1204那样具有1306M25的抗干扰能力。因为如果您将1306板更改为1204、它将立即正常。并且在大多数情况下、当电流过零时、它会发生。如果这是干扰、 它是常规的。当我们使用铜箔绝缘修改后的电路时、仍然会发生这种情况。我们发现、电机输出电流越小、峰值就越明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    我们一直在与迪伦讨论。  您能否在 AMC1204和 AMC1306的传输控制器侧提供 CLK 和数据的示波器捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom Hendrick、

    CLK 和1306M25的数据显示在下面:μ s

     AMC1204的 CLK 和数据如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    感谢您的屏幕截图!  在数据或时钟线路中没有明显的过冲或振铃的情况下、您的信号完整性看起来很好。  由于您的控制器正确解读来自 AMC1204的数据流、我目前的想法是、您在 SDFM 端对 AMC1306的设置和保持时序要求有问题。  通过与迪伦聊天、您似乎正在使用 C2000类控制器、您能告诉我您使用的是哪种控制器吗?  您是在 DSC 上以同步模式还是异步模式运行 SDFM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

      感谢您的响应。我们 使用的是 TMS320F28377,我们正在 同步运行 SDFM。 但我们使用 PWM1的输出作为 SDFM 数据滤波器的同步、可以解释如何设置异步或同步、SDFM 上的设置和保持时序要求这两者之间是否有任何差异?  期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Xiaowei、

    我不是 F28377的专家、但我对 SDFM 模块的理解是、在使用异步模式时、您具有最小5nS 设置和5nS 的保持时间以及200MHz SYSCLK。  在同步模式下、我认为它是2个 SYSCLK、然后有 GPIO Qual 函数、它本质上充当低通滤波器。  您的时钟和数据看起来很干净、因此您可以尝试异步模式并查看是否有任何改进。  

    您还可以尝试生成相移时钟、以便从另一个 PWM 输出馈入 SDFM。  例如、使用 ePWMx 为 AMC1306计时、而 ePWMy 向 SD_CX 提供反馈、使 上升时钟边沿延迟~10ns、以满足 AMC1306输出位流的时序要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我想如果客户可以更改为3样本模式0来测试结果将会好得多。 您可以从下图(勘误表工作区)中进行检查、此模式还可以提供2个 SYSCLK 设置和保持时间:

    谈到生成相移时钟来馈入 SDFM 时、您说的内容是否如下所示?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom Hendrick、

       感谢您的回答。 这是 C2000接收引脚的波形

      我测量它是2个 SYSCLK,、但波形变差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的迪伦、与您的绘图类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    感谢您添加了详细信息。  您几天前提供的屏幕截图有哪些变化?  数据流中似乎存在不一致的高电平时间。  如果您看一下屏幕截图中的第三个和第四个垂直除法线、它们看起来都是一个"1"、但其中一个比另一个短。  您在第8条垂直除法线再次看到了这一点。

    您是否仍在控制器内部使用 GPIO_INV 功能?  您能否尝试翻转通过 LVDS 收发器返回的时钟极性?