This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD321:替代方案

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E04U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038606/esd321-alternatives

器件型号:ESD321
主题中讨论的其他器件:TPD1E04U04、Strike

您好!

我们在采购 ESD321DPYR 时遇到问题。 是否有任何引脚对引脚或类似的替代方案需要我们更多的库存?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    ESD321DPYR 的两个好替代方案是 ESD351DPYR 和 TPD1E04U04DPYR。 两者均为单通道3.6V 单向二极管、且与 P2P 兼容。 根据 TI.com、TPD1E04U04看起来是当前唯一的库存器件、仅提供卷带包装(TPD1E04U04DPYT)。

    另一种选择是使用双向二极管、而不是单向二极管。 主要缺点是、与单向二极管相比、它在发生负 ESD 冲击时提供的保护更少。 如果您选择此选项、TPD1E1B04DPYT 将是一个很好的替代器件、并且其库存比 TPD1E04U04DPYT 多得多。  

    这些 选项中的任何一个都足够了吗?

    此致、

    Matt Smith