This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E0B04:有关 TPD1E0B04 S 参数的问题

Guru**** 2767685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E0B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038323/tpd1e0b04-questions-about-tpd1e0b04-s-parameter

器件型号:TPD1E0B04

我在网站上下载了 TPD1E0B04 S 参数模型、但下面有3个问题需要您的帮助:

在数据表中、它显示该二极管具有0.13pf 寄生电容、因此您可以帮助确认该 S 参数是串联 模型还是并联模型 S 参数吗?

这个 S 参数只有一个端口、 在分析中、您能告诉我们如何将这个端口 s 参数连接到电路路径吗?  

3.您能否提供该二极管的串联模型 S 参数、而不是分流模型 S 参数。

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    请在下面查看我对您问题的回答:

    1) 此 S1P 文件是一个分流模型。  

    2) 对于该模型、您只需将其并联到二极管将保护的线路上。 下面是一个示例:

    3) 如果按上图所示进行连接、1端口模型将为您提供与2端口模型相同的信息、因为该器件的作用基本上类似于滤波器。 您需要该系列模型是否有特殊原因?  

    此致、

    Matt Smith