This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:PCIe Gen III 总线开关

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411, TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038430/hd3ss3411-pcie-gen-iii-bus-switch

器件型号:HD3SS3411
Thread 中讨论的其他器件: TMUXHS4212

大家好、

我的客户正在寻找 PCIe Gen III 总线开关。1端口输入和2端口输出可选。 我认为 HD3SS3411可以支持 PCIe 第  III 代并 通过 SEL 引脚选择端口 B 或端口 C 输出。 推荐使用此器件吗? 如果您有任何其他推荐的器件、您能告诉我吗?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口:

      TMUXHS4212是一个更好的选择、它可以同时切换 TX 和 RX。

    此致、

    Brian