This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:在 Linux 上调试 TUSB9261

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036268/tusb9261-debug-tusb9261-base-on-linux

器件型号:TUSB9261

大家好、现在我们要基于 RK3399 Debian 调试 TUSB9261。 您是否有相关的驱动程序和配置?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件符合同类标准、可与内置驱动器配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB921是基于 FW 的器件、没有用于启用调试消息的特定驱动程序。 TUSB9261调试消息默认通过 UART 启用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试使用工具将固件刻录到 EEPROM 中、但从未成功。 从理论上讲、将固件刻录到 EEPROM 即可。 我需要哪种工具? 我正在使用 TUSB926X_firmware_v1.06中的固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要使用 Flashburner 来包含 USB 描述符。 您遇到的问题是什么?