This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F31MCML-SP:热参数?

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032618/ds26f31mqml-sp-thermal-parameters

器件型号:DS26F31MCML-SP

大家好、

您可以就以下请求提供建议吗?

"

  • 热导率系数(W/m*K)
  • 热(热)容量(J/kg*K)

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、

    您是否需要模塑化合物的热导率系数和热容量?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    我们想了解 CFP 封装的热特性,包括热系数导率和热(热)容量(我们在网上找不到 CFP 封装的任何特定值)。 这些参数将用作仿真的输入。  

    此致、

    Zafer Çalışkan è s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 我将找到相关信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    封装内部使用了许多材料:硅、裸片连接、导线、引线框和陶瓷接头。  每种材料都有其自身的特性。  没有一组材料属性。  您正在进行何种类型的仿真、您使用何种建模工具/软件?