This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护

Guru**** 2550900 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038553/thvd1550-integrated-iec-61000-4-2-esd-protection

器件型号:THVD1550

大家好、

  我们的 THVD1550 集成 了 IEC 61000-4-2 ESD 保护(18kV)。 这是否意味着客户无需任何外部保护(例如 TVS 或 ESD 保护器)即可进行  IEC 61000-4-2 ESD 测试?

BR、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:  

    是的。 列出的额定值表明、该器件无需任何外部保护即可通过列出级别的 IEC 61000-4-2 ESD 测试。 如果最终设计需要更高级别的保护、则可以添加外部保护以提高系统恢复能力。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott