Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUXHS4212 主板使用 Renesas CPS-1848、现在我们必须在背板上的两个电路中创建另一个电路、所有电路都使用 RapidIO 协议、速率为5Gbps。 是否可以使用 TMUxHS4212? 如果没有、请推荐一个、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212
主板使用 Renesas CPS-1848、现在我们必须在背板上的两个电路中创建另一个电路、所有电路都使用 RapidIO 协议、速率为5Gbps。 是否可以使用 TMUxHS4212? 如果没有、请推荐一个、谢谢!