This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Cc2640定制板至 Cc2650 Moda

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038284/cc2640-custom-board-to-cc2650-moda

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

尊敬的 e2e  

我们目前有一个在 cc2640上运行的自定义代码、具有32个引脚、我们希望将该代码移植到 CC2650 Moda。 由于 MODA 与具有32个引脚的 cc2640类似、我们需要更改哪些文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从代码的角度来看、CC2640和 CC2650是兼容的。 因此、只需对板级配置文件进行排序。

    此致