This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75HVD3082E:SN75HVD3082ED

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038163/sn75hvd3082e-sn75hvd3082ed

器件型号:SN75HVD3082E

你(们)好

请根据   PCN 向我提供器件 SN75HVD3082ED 和 SN75HVD3082EDG4的最新材料声明  20210811000.1。

TI 材料成分表中提供的材料声明不符合 PCN 更新。

谢谢、此致

Thomas George  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    一旦 TI 将新的 BOM 更改为量产数据、TI.com 上的材料声明报告将会更新、这 可能会在年底之前发生。

    如果您需要有关 PCN 的特定支持或问题、请将其转至 :PCN_ww_admin_team@list.ti.com

    此致、