This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051H:(H)和(HG)的替代器

Guru**** 2930810 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HG, TCAN1042H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038272/tcan1051h-alternate-for-h-and-hg

器件型号:TCAN1051H
主题中讨论的其他器件:TCAN1042HGTCAN1042H

我们正在寻找 TCAN1051HDR 的替代产品、该产品可承受70V 总线电压并采用 SOIC 封装。 (h)和(hg)是两种收发器,我们已在市场上搜索,以便在设计中购买和使用它们。 (HV)和(HGV)是我一直在考虑的另外两个替代方案,其中包括引脚5上的电平转换器。 我想知道引脚5上的电平转换器是否需要连接才能使收发器正常工作、或者是否可以保持悬空? 我们的设计中的引脚5保持悬空、因此我想知道我们是否可以实际使用(HV)和(HGV)作为(H)和(HG)的替代器件?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    遗憾的是、必须为8引脚收发器的这些 V 版本上的引脚5供电。 如果保持悬空、器件将处于欠压状态、无法进行 CAN 通信。

    是否需要引脚8上的静音功能? 如果不是、TCAN1042H 和 TCAN1042HG 也可以在这里工作、尽管我假设它们与我们的大多数 CAN 收发器一样具有电源限制。

    此致、

    Eric Hackett