This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051-Q1:传输方法

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038259/tcan1051-q1-transmission-method

器件型号:TCAN1051-Q1

大家好、团队、

我 当时在研究 TCAN1051DRQ1如何 与 TXD 和 RXD 进行通信、但无法完全理解。

它们是双工还是半双工? 您能简单介绍一下他们的操作吗?

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dajon、

    CAN 协议为半双工协议、也就是说、在 CAN 总线(CANH 和 CANL)上、除了器件在仲裁期间竞争优先级外、在任何给定时间只能有一个节点进行通信。 TXD 是控制器发出的信号、收发器将其转换为 CAN 总线信号。 RXD 信号是 CAN 总线向控制器报告的信号、转换为控制器的逻辑电平。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Eric Hackett