This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051G-Q1:需要 CAN FD PSpice 模型

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038193/tcan1051g-q1-can-fd-pspice-model-required

器件型号:TCAN1051G-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1042-Q1

我需要 PSpice CAN FD 收发器、它可以是 TCAN1044V-Q1或任何其他 CAN FD 收发器。 我尝试导入 Renesas CAN 收发器、但失败了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、

    TI.com 上的产品文件夹页面上提供了 TCAN1042-Q1的 SPICE 模型。 通过打开网表并将其复制到您使用的任何仿真器、可以将其导入到 PSpice 中。

    此致、

    Eric Hackett