This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981EVM:GPIO 配置电缆方向检测

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM, HD3SS460, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037139/tps65981evm-gpio-configuration-cable-orientation-detection

器件型号:TPS65981EVM
主题中讨论的其他器件: HD3SS460TPS65981

尊敬的先生/我、

我们将 TPS65981EVM 用于灌电流模式应用。 在 Mobile 和 TPS65981EVM USB Type C 端口之间连接 USB Type C 电缆。  我想通过 TPS65981中的 GPIO 来控制多路复用器 HD3SS460。

目前、我们正在使用 GUI 6.1.2设置以下引脚的 TPS65981EVM、并在更改方向的同时检查 GPIO 状态。  

插入事件

GPIO0

电缆方向

GPIO2

AMSEL

GPIO3.

根据我们的应用、我们在 GUI 和闪存二进制文件中设置 GPIO、但在更改电缆方向时未进行更改。 还尝试了所有 GPIO 的内部上拉配置,但仍然显示两个方向逻辑电平“0”。  

请告诉我我们一方是否错过了任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    是否对其他 GPIO 进行了编程? 我建议仔细检查是否所有其他 GPIO 均已禁用、并且只有您在上面突出显示的 GPIO 已启用。 如果将同一 GPIO 事件绑定到多个 GPIO、则会出现问题